Redémarrer le service
Utilisez l'application Windows Services pour redémarrer le service
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector. Vous pouvez également choisir de redémarrer le service lors de la régénération du certificat.Pour redémarrer le service via l'application Services Windows
- Sur votre ordinateur, sélectionnez .
- DansExécuter, entrezservices.mscdans la zone de texte, puis sélectionnezOK.
- DansServices, cliquez avec le bouton droit surRnaUaClientDataProviderServicedans la colonneNom, puis sélectionnezRedémarrer.
Fournir une réponse