Supprimer une instance d'OPC UA Connector
Supprimez l'instance d'OPC UA Connector pour empêcher les applications
FactoryTalk
de lire les données provenant des serveurs OPC UA connectés.Conditions préalables
- Obtenir les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Supprimer
Pour supprimer une instance d'OPC UA Connector
- Dans l'FactoryTalk Administration ConsoleExplorateur, cliquez avec le bouton droit sur une instance deFactoryTalk LinxOPCUA Connector, puis sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse