Configurer la connexion inverse

Il existe deux approches pour établir la communication entre
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector et les serveurs OPC UA :
  • Connexion normale
     :
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector initie la connexion au serveur OPC UA avant de démarrer le protocole de transfert spécifique à UA.
  • Connexion inverse
     : Le serveur OPC UA initie la connexion à
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector. Une fois que
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector a établi un canal sécurisé avec le serveur OPC UA, le protocole de transfert spécifique à UA se produit. Cette approche est utilisée lorsque le serveur OPC UA se trouver derrière des pare-feu sans ports ouverts auxquels se connecter.

Pour configurer la connexion inverse dans FactoryTalk Linx OPC UA Connector

  1. Dans , sélectionnez
    Serveurs OPC UA
    .
  2. Dans , sélectionnez un serveur OPC UA, sélectionnez
    Connexion inverse
    , puis saisissez des valeurs dans les zones suivantes :
    • URL du point de terminaison
      . Entrez le chemin réseau du serveur OPC UA au format .
      opc.tcp://
      <hostname_or_ip:port>
      /
      <EndpointName>
      .
      CONSEIL: Dans le cas d'une connexion inverse, l'URL du point de terminaison doit être l'URL du serveur OPC UA et non l'URL de découverte.
    • Adresse du client
      . Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector.
      CONSEIL: Utilisez l'adresse IP si
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector et le serveur OPC UA se trouvent sur des réseaux différents.
    • Port du client
      . Entrez le port à utiliser pour la connexion inverse.
    Un chemin réseau complet vers
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector est automatiquement généré dans
    URL du point de terminaison du client
    .
  3. (facultatif) Sélectionnez
    Enregistrer l'URI du serveur de connexion inverse
    pour enregistrer l'URL et l'URI du serveur OPC UA à connexion inverse dans le
    Journal de FactoryTalk Diagnostic
    .
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal