Sécuriser FactoryTalk Linx avec FactoryTalk Security
FactoryTalk Security
permet de sécuriser FactoryTalk Linx
en améliorant la sécurité d'un système d'automatisation en limitant l'accès des utilisateurs. FactoryTalk Security
authentifie les identités des utilisateurs et autorise les demandes des utilisateurs à accéder à un système compatible FactoryTalk
. Ces services de sécurité sont pleinement intégrés dans le FactoryTalk Directory
et sont inclus avec FactoryTalk Services Platform
qui s'installe avec de nombreux produits.Fournir une réponse