Désactiver CIP Security dans FactoryTalk Administration Console

Si
CIP Security
est désactivé,
FactoryTalk Linx
n'écoutera pas sur le port TCP 2221.
Pour désactiver
CIP Security
  1. Ouvrez
    FactoryTalk Administration Console
    .
  2. Dans le volet
    Explorateur
    , sous l'onglet
    Communications
    , cliquez avec le bouton droit sur le périphérique à la racine, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés du périphérique
    , dans l'onglet
    CIP Security
    , sélectionnez
    Désactiver
    CIP Security
    (port 2221)
    , puis sélectionnez
    Oui
    .
  4. Sélectionnez
    Appliquer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal