Limites de performances lors de la lecture des propriétés étendues

FactoryTalk Linx
demande des propriétés étendues à un contrôleur Logix lorsque ces propriétés sont initialement demandées par FactoryTalk View. Cette lecture initiale peut prendre un temps considérablement plus long que les valeurs des points normaux. Cette durée augmente à mesure que le nombre de propriétés étendues sur un écran augmente. Le temps de lecture du paramètre étendu initial ralentit le lancement initial de l'écran pour FactoryTalk View. Une fois les propriétés étendues lues, elles sont conservées dans la mémoire
FactoryTalk Linx
afin d'accélérer considérablement les requêtes suivantes. Il est important de tester votre conception à fond pour s'assurer que votre application peut tolérer cette différence de vitesse tant au départ qu'après la collecte des propriétés étendues.
À partir de la version 6.10.00 de
FactoryTalk Linx
, l'exécution de l'action de lecture initiale demandée par FactoryTalk View SE prend moins de temps et une durée de lancement d'écran initiale plus courte pour FactoryTalk View SE. Cette amélioration est accomplie par
FactoryTalk Linx
en transférant toutes les propriétés étendues de points du contrôleur Logix lorsqu'il établit sa connexion pour la première fois. Ces informations mises en cache sont ensuite utilisées pour répondre aux demandes localement plutôt que de les lire à partir du contrôleur.
FactoryTalk Linx
surveillera également le contrôleur pour détecter les changements afin de conserver son cache local.
CONSEIL:
  • Définir les langues de documentation par défaut dans Logix Designer avant de lire les propriétés étendues. Si la langue des propriétés étendues demandée par le client est configurée dans le contrôleur, il faudra moins de temps pour lire les propriétés étendues et raccourcir le temps de démarrage de l'écran pour FactoryTalk View SE.
  • Pour définir la langue de la documentation dans Logix Designer, cliquez sur
    Outils > Langues de documentation... > Sélectionner une langue.
    Cliquez sur
    Personnaliser...
    pour ajouter plusieurs langues.
  • Pour améliorer les performances de lecture des propriétés étendues, sélectionnez Charger toutes les propriétés de point étendues lors de la configuration de raccourcis dans
    FactoryTalk Administration Console
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal