Lorsque j'ajoute manuellement un périphérique à une configuration, que se passerait-il si je sélectionnais un micrologiciel incorrect ?

Lorsque j'ajoute manuellement un périphérique dans une configuration, je constate que toutes les révisions possibles de ce périphérique sont présentes. Que se passerait-il si je sélectionnais un logiciel incorrect ?
La liste du matériel
FactoryTalk Linx
est issue de la bibliothèque Sous-système EDS utilisée par des produits tels que
RSLinx Classic
et
RSNetWorx
pour renseigner leur propre liste. En ce qui concerne
FactoryTalk Linx
, la raison pour laquelle plusieurs révisions sont conservées est que ces différentes révisions présentent des options de connectivité différentes. Par exemple, une révision matérielle donnée peut ajouter un port série qui n'était pas présent auparavant. Lorsque vous ajoutez un produit dans une configuration, vous devez sélectionner la révision la plus récente.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal