Ajouter un alias (configuration RIO)
Ajoutez un alias pour attribuer un identificateur (alias) spécifié par l'utilisateur à chaque point de données dans une configuration RIO. Reportez-vous aux
paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de l'alias
pour obtenir une description complète de chaque paramètre.Pour ajouter un alias à un point de données dans votre configuration d'E/S distantes
- Dans l'éditeurCommunication Setup,faites un clic droitsur le scanner RIO, puis cliquez surConfigurer RIOpour ouvrir la boîte de dialogueConfiguration RIO.
- Cliquez sur+pour développer le rack.
- Cliquez sur+pour développer le groupe.
- Faites un clic droitsur lesEntrées, puis cliquez surAjouter Aliaspour afficher la boîte de dialoguePropriétés de l'alias.
- Entrez unNomunique pour le point de données. Ces noms ne distinguent pas les majuscules des minuscules, sont limités à 254 caractères et peuvent utiliser tous les caractères à l'exception des suivants : @, :, /, [, ], ., virgule et espace.
- Choisissez leType de données Alias.
- Sélectionnez leMot de départ. Ceci est dicté par l'adresse du rack et du groupe, ainsi que par la plage. Certains Types de données ont des exigences spécifiques, telles que détaillées dans les types deDonnées alias.
- (facultatif) ChoisissezBitsi vous avez sélectionné les types de données Bit, Tableau binaire ou Octet. Spécifier le décalage binaire dans le mot qui contient le point de données.
- (facultatif) Choisissez uneLongueurpour les types de données de mot non signé, chaîne/tableau et tableau binaire uniquement. Indique la longueur des données référencées par le point de données.
- (facultatif) Si le type de donnéesBitArrayest sélectionné, choisissez uneLongueur en bit(entre 1 et 32).
- Spécifier laValeur initialedu point de données définie par l'utilisateur.CONSEIL:Aucun contrôle de validation n'est effectué pour vérifier que vous n'avez pas initialisé l'une des variables en chevauchement avec une valeur différente dans une autre partie du programme.
- Pour afficher l'Adresse, leTypeet leNom des aliasen chevauchement, cliquez surChevauchements.CONSEIL:L'outil de configuration RIO ne vérifie pas que vous n'avez pas configuré des alias en chevauchement.
- À la fin, cliquez surOKpour fermer la boîte de dialoguePropriétés de l'alias.
Fournir une réponse