Ajouter un transfert de bloc

Les données de transfert de bloc se présentent sous la forme d'un ensemble de mots qui est mis à jour uniquement sur demande émise par la logique scalaire du contrôleur PLC. Les transferts de bloc permettent le déplacement de volumes de données plus importants, mais ce type de déplacement est généralement plus lent qu'avec des données discrètes. Les transferts de bloc ne peuvent pas être affectés aux racks en mode Écouter seulement.
Pour ajouter un transfert de bloc à votre scanner d'E/S distantes
  1. Affichez l'éditeur de
    Configuration RIO
    , faites un clic droit sur le scanner et sélectionnez
    Ajouter un transfert de bloc
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés de transfert de bloc
    , choisissez
    N° BT
    . Les numéros disponibles dépendent du scanner sélectionné. Sélectionnez un des numéros de rack affectés au terminal. Une petite partie des E/S discrètes de ce rack (le MCB) sera réservée au transfert de bloc.
    CONSEIL:
    Vous ne pouvez pas affecter un transfert de bloc MCB à un rack « Écoute seule » ; en effet, la carte 1784-PKTX supporte les E/S discrètes en mode « Écoute seule », mais non les transferts de bloc « Écoute seule ».
  3. Sous
    Adresse du module
    , sélectionnez le numéro de
    Rack
    et de
    Groupe/Emplacement
    approprié.
    1. Sélectionnez le
      Numéro de rack
      affecté au terminal. Une petite partie des E/S discrètes du rack (le MCB) sera réservée au transfert de bloc.
    2. Sélectionnez les valeurs de
      Groupe
      et d'
      Emplacement
      (LSB ou MSB du mot) qui seront utilisées pour le MCB. Vous ne pouvez pas spécifier les mêmes valeurs de groupe/slot pour plusieurs affectations de transfert de bloc. Notez qu'un trait de soulignement est fourni en tant qu'espace réservé pour le numéro d'emplacement.
  4. Sous
    Type
    , sélectionnez
    Lecture
    pour déplacer les données du terminal vers le PLC ou
    Écriture
    pour déplacer les données du PLC vers le terminal.
  5. Sélectionnez une
    Taille
    pour définir le nombre de mots (1-64) déplacés par le transfert de bloc.
  6. Après avoir terminé les configurations de transfert de bloc, cliquez sur
    OK
    pour fermer la boîte de dialogue
    Propriétés de transfert de bloc
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal