onglet Communications

L'onglet
Communications
affiche une vue du système dont la racine est ce poste de travail. Cela reflète la vue de la topologie du serveur
FactoryTalk Linx
sur ce poste de travail.
CONSEIL:
Utilisez la liste déroulante de cet onglet pour basculer entre le serveur
FactoryTalk Linx
Instance01 et l'arborescence de topologie du pilote de serveur
FactoryTalk Linx
Instance02.
L'application locale
FactoryTalk View SE
ou
FactoryTalk View ME
ne prend pas en charge le serveur Instance02
FactoryTalk Linx
.
Si vous exécutez
FactoryTalk View ME
, l'onglet
Communications
affiche les mêmes informations que l'onglet
Design (Local)
dans l'éditeur
Communication Setup
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal