Utiliser la surveillance des alarmes OPC UA
La surveillance des alarmes OPC UA capture les informations d'alarme provenant de serveurs OPC UA tiers.
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector achemine les informations d'alarme vers FactoryTalk Alarms and Events
pour les afficher et les journaliser.FactoryTalk Linx
.Utilisez la
FactoryTalk
Administration Console ou FactoryTalk View Studio
pour ajouter FactoryTalk Linx
OPC UA Connector qui tient lieu de proxy entre un serveur OPC UA et une application FactoryTalk
.Fournir une réponse