Propriétés des paramètres du système - onglet Général
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des paramètres du système ?
- Dans la fenêtre de l'explorateurde FactoryTalk Administration Console ou de FactoryTalk View Studio, développezSystème > Politiques > Politiques systèmes > FactoryTalk Alarms and Events.
- Double-cliquez surParamètres système.
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés des paramètres système pour spécifier les paramètres d'alarme qui s'appliquent à tous les serveurs d'alarme d'une instance de FactoryTalk Directory
.Le tableau suivant fournit des descriptions de ces paramètres et de leur utilisation :
Paramètre | Description |
|---|---|
Traiter les événements spéciaux | Les paramètres de cette zone déterminent les événements qui sont envoyés au journal des événements. |
| FactoryTalk Alarms and Events génère des messages d'audit pour les actions des opérateurs, telles que l'accusé de réception ou la désactivation des alarmes. Les événements d'audit de FactoryTalk sont toujours générés et peuvent être acheminés vers le journal d'audit de FactoryTalk et le journal local de FactoryTalk Diagnostics .Cochez cette case pour générer des événements de suivi pour les actions de l'opérateur et les envoyer au journal de l'historique des alarmes et des événements. |
| Ce paramètre permet d'activer ou non l'enregistrement des changements d'état des alarmes supprimées dans le journal de l'historique des alarmes et des événements. Ce paramètre affecte tous les serveurs d'alarme et d'événement dans un système FactoryTalk .Cochez cette case pour enregistrer les changements d'état d'alarme supprimés dans le journal de l'historique des alarmes et des événements. Décochez cette case pour empêcher l'enregistrement de ces modifications dans le journal. |
| Ce paramètre permet de configurer la manière dont les changements de qualité des alarmes (défaillances) sont enregistrés dans le journal de l'historique des alarmes et des événements : Cochez cette case pour envoyer les changements de qualité des alarmes actives uniquement au journal de l'historique des alarmes. Cela évite que le journal ne se remplisse d'événements non critiques. Décochez cette case pour envoyer les changements de qualité de toutes les alarmes (actives ou non) dans le journal. |
Mettre les événements en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients | Les paramètres de cette zone déterminent quand les événements sont envoyés de la mémoire tampon du serveur d'alarme aux objets clients FactoryTalk Alarms and Events . Lorsque le système atteint la taille ou la durée de la mémoire tampon des événements définie dans cette zone, tous les événements mis en file d'attente sont alors envoyés aux clients connectés, tels que le Résumé des alarmes et des événements. La taille du tampon et le temps requis pour l'acheminement détermine le moment où les événements en attente sont envoyés aux clients. Les paramètres du système pour la mise en mémoire tampon des événements s'appliquent à tous les serveurs d'alarme définis dans toutes les applications d'une instance de FactoryTalk Directory . |
| Le nombre d'événements que les serveurs d'alarme mettent en file d'attente avant d'envoyer les événements aux clients connectés. Défini comme une valeur comprise entre 1 et 100 (la valeur par défaut est 10). |
| Le nombre de secondes pendant lesquelles les serveurs d'alarme mettent en file d'attente les événements avant de les envoyer aux clients connectés. Lorsque le premier événement entre dans la file d'attente, un 'minuteur' se déclenche. Lorsque la valeur de temps est atteinte, le contenu de la file d'attente est envoyé aux clients connectés. Défini comme une valeur comprise entre 0,5 et 5,0 secondes (la valeur par défaut est 0,5 secondes). |
Affecter des priorités d'alarmes | Les paramètres de cette zone déterminent comment la valeur de sévérité des alarmes est traduite en priorités. Les alarmes et les événements peuvent se voir attribuer une valeur de sévérité particulière (un nombre entier de 1 à 1000). Les valeurs de sévérité sont regroupées en quatre priorités, correspondant à ces quatre niveaux : Urgente, Haute, Moyenne, et Basse. Il est ainsi plus facile de filtrer et de trier les événements et de distinguer les différents niveaux d'urgence. Définissez les paramètres de priorité d'alarme en complétant les valeurs dans la colonne Basse . Vous ne pouvez pas laisser de vides ou des chevauchements dans les paramètres.Par défaut les paramètres prioritaires d'alarme sont :
|
Fournir une réponse