Alarmes d'état du contrôleur
Les serveurs de périphériques
Rockwell Automation
(FactoryTalk Linx
) génèrent des alarmes de diagnostic liées aux contrôleurs Studio 5000
. Un raccourci nommé est configuré dans FactoryTalk Directory
ou FactoryTalk View
SE qui représente la communication entre le serveur de périphériques et le contrôleur Studio 5000
.Si
FactoryTalk Alarms and Events
est activé pour le raccourci qui fait référence au contrôleur, alors une seule alarme d'état de contrôleur
est créée avec le même nom que le raccourci. L'alarme d'état du contrôleur indique les problèmes de connexion au contrôleur ou l'état du contrôleur.Une alarme d'état du contrôleur passe à l'état
Dans l'alarme
dans les conditions suivantes :- Impossible de se connecter au contrôleur.
- Impossible d'obtenir la liste des alarmes contenues dans le contrôleur car il n'y a pas de programme ou un téléchargement de programme en cours.
- Impossible de s'abonner à une ou plusieurs alarmes dans le contrôleur car la mémoire du contrôleur est insuffisante pour créer un abonnement.
- La connexion au contrôleur est perdue.
- Le contrôleur passe en mode programme.
- Téléchargement du programme.
- Défaillance du programme non récupérable.
- Défaillance du programme récupérable.
Le message d'alarme n'est pas configurable par l'utilisateur pour l'alarme d'état de contrôle et sa sévérité est configurée dans la boîte de dialogue
Propriétés des paramètres de sévérité
(onglet Paramètres de politique).Fournir une réponse