Priorités et sévérités des alarmes
FactoryTalk Alarms and Events
classifie des alarmes et des événements individuels avec une valeur de sévérité
et une catégorie de priorité
:- Valeur de sévérité.Attribué à partir d'un point de contrôleur--un nombre entier de 1 à 1 000.
- Catégorie Priorité.S'étend sur une gamme de valeurs de sévérité.
FactoryTalk Alarms and Events
définit les préréglages suivants qui regroupent les valeurs de sévérité en catégories de priorité Faible, Moyenne, Élevée et Urgente :Icône | Plage de valeurs de sévérité | Catégorie Priorité |
|---|---|---|
![]() | 1 à 250 | Low |
![]() | 251 à 500 | Medium |
![]() | 501 à 750 | High |
![]() | 751 à 1000 | Urgent |
Au moment de l'exécution, les objets Résumé des alarmes et des événements et Bannière d'alarmes et d'événements affichent les événements qui sont classés selon ces priorités.
Les plages de sévérité et les valeurs définies par défaut pour votre système peuvent être personnalisées pour chaque catégorie de priorité. Cependant, en procédant ainsi, les modifications seront appliquées à tous les serveurs d'alarme connectés à un
FactoryTalk Directory
particulier.Pour remplacer les plages de sévérité du système associées à chaque catégorie de priorité sur une base par serveur :
- Dans la fenêtre de l'ExplorateurFactoryTalkdeFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un serveur d'alarme et sélectionnezPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletPriorités et historique.
- SélectionnezActiver les priorités affectées au serveur.
Ordre de priorité
Vous pouvez définir des priorités d'alarme comme :
- Propriété pour chaque serveur d'alarme
- Politique d'alarme à l'échelle du système
Les niveaux de priorité d'alarme sont résolus dans l'ordre suivant :
- Les priorités définies au niveau du serveur d'alarme ont précédence sur les paramètres de réglage étendus du système.
- Les paramètres de politique à l'échelle du système ne peuvent pas être désactivés - si le serveur d'alarme n'a pas de paramètres de priorité définis, les paramètres à l'échelle du système garantissent que chaque événement se voit attribuer un niveau de priorité en fonction de sa valeur de sévérité.
Fournir une réponse