SQL Server Express
FactoryTalk Alarms and Events
utilise SQL Server
comme moteur de base de données pour l'enregistrement des données d'alarme et d'événement.- Si vous ne disposez pas ou ne souhaitez pas utiliser une base de donnéesSQL Serverexistante, vous pouvez installerSQL Server2022 Express avec les fonctionnalités correctes activées.
- Si vous avez déjà installéSQL Server, vous pouvez configurer la base de données pour qu'elle enregistre les informations de journal d'alarmes et d'événements. Suivez les instructions de configuration duGuide de configuration du système, dans la section intitulée « Utiliser une base de donnéesFactoryTalk Alarms and EventsSQL Serverexistante ».
La base de données peut être installée sur le même ordinateur que celui utilisé pour héberger les autres serveurs
FactoryTalk
ou sur un ordinateur distinct. Selon le dimensionnement de votre système, il peut être préférable d'utiliser un autre ordinateur dédié à la journalisation pour répartir la charge de travail.Fournir une réponse