Association de la définition de la base de données avec un serveur d'alarme

Associez une définition de base de données à un serveur de périphériques
Rockwell Automation
(
FactoryTalk Linx
), à un serveur d'alarmes et d'événements de points
FactoryTalk
ou à un serveur OPC UA si vous souhaitez que le serveur d'alarmes consigne les données historiques d'alarmes et d'événements dans une base de données. Par défaut, les serveurs
FactoryTalk Alarms and Events
sont configurés pour enregistrer les données historiques des alarmes et des événements dans une base de données. Cependant, si une base de données n'est pas associée à un serveur d'alarme, ce dernier ne peut pas enregistrer les données historiques des alarmes et des événements. Vous pouvez associer différents serveurs d'alarme avec différentes bases de données ou vous pouvez faire en sorte que tous les serveurs d'alarme journalisent leurs données vers la même base de données.
Retenez les points suivants :
  • Si le serveur d'alarme actuel n'est pas associé à une définition de base de données ou si cette dernière a été supprimée, les paramètres
    Nom de la définition
    ,
    Nom du serveur
    et
    Nom de la base de données
    sont vides.
  • Une fois qu'une définition de base de données est associée, le paramètre
    Nom du serveur
    affiche le nom de l'ordinateur où réside la base de données et le paramètre
    Nom de la base de données
    affiche le nom de la base de données où les données d'alarme et d'événement sont enregistrées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal