Définition de base de données
Une définition de base de données est une simple référence à une base de données où les données concernant FactoryTalk Alarms and Events sont stockées. Une liste de définitions de bases de données définie par l'utilisateur (et leurs propriétés associées) est maintenue dans FactoryTalk Directory. À partir de cette liste, vous pouvez spécifier une définition de base de données différente pour chaque serveur d'alarme dans la boîte de dialogue
Propriétés de connexion de la base de données
.Une définition de base de données spécifie les informations de connexion pour une base de données et crée les objets de base de données requis.
Lorsque vous utilisez une définition de base de données à partir de
FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
:- Assurez-vous que vous disposez des autorisationsFactoryTalk Securityappropriées pour ajouter, modifier et supprimer des définitions de base de données.
- Chaque définition de base de données est stockée dansFactoryTalk Directoryet peut être partagée entre plusieurs serveurs d'alarmes de votre système. Les définitions de base de données sont similaires aux noms de sources de données (DSNs, data source names) dans la mesure où elles définissent les attributs nécessaires pour se connecter à une base de données. Cependant, contrairement aux DSN, les définitions de base de données comprennent également des propriétés et des attributs supplémentaires.
- Tous les serveurs d'alarme spécifient la définition de la base de données qui sera utilisée.
- Le service d'archivage et l'Afficheur du journalFactoryTalkAlarm and Event sont tous deux des consommateurs de la définition de la base de données.
Fournir une réponse