Associer une définition de base de données à un serveur d'alarme

Pour permettre au serveur d'alarme de consigner les données historiques d'alarme et d'événement dans une base de données, associez une définition de base de données à un serveur de dispositif
Rockwell Automation
(
FactoryTalk Linx
), à un serveur d'alarme et d'événement à point
FactoryTalk
ou à un serveur OPC UA.
Pour associer une définition de base de données à un serveur d'alarme
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    , sélectionnez un serveur de périphériques
    Rockwell Automation
    (
    FactoryTalk Linx
    ), un serveur d'alarmes et d'événements de points
    FactoryTalk
    ou un serveur OPC UA.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
    • Pour un
      serveur de périphériques
      FactoryTalk Linx
      , dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur
      FactoryTalk Linx
      , cliquez sur l'onglet
      Alarmes et événements
      .
    • Pour un serveur d'alarmes et d'événements de points, dans la boîte de dialogue
      Propriétés du serveur FTAE
      , cliquez sur l'onglet
      Priorité et historique
      .
    • Pour un serveur OPC UA, dans l'onglet
      Serveurs OPC UA
      de
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector, allez dans
      Paramètres d'alarme
      .
  3. Dans la zone
    Historique des alarmes et des événements
    , cochez la case
    Activer l'historique
    .
    Pour un serveur OPC UA, dans la zone
    Historique
    , cochez la case
    Activer l'historique
    .
  4. Dans la liste
    Définition de la base de données
    , sélectionnez la définition de la base de données qui recevra les données d'alarme et d'événement du serveur d'alarme sélectionné.
  5. Dans la zone de texte
    Chemin d'accès au fichier de cache
    , indiquez un chemin d'accès local (non-UNC) aux fichiers de cache (*. rsl) de l'historique des alarmes et des événements afin de garantir l'association et de protéger le réseau. La valeur par défaut est c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Rockwell\Alarms.
    Si vous utilisez un chemin de fichier cache personnalisé, accordez à l'utilisateur
    LOCAL SERVICE
    (SERVICE LOCAL) l'accès complet au chemin avant de pouvoir effectuer une modification.
  6. Dans
    Langues du journal
    , sélectionnez une ou plusieurs langues dans laquelle vous souhaitez enregistrer les messages.
    Si vous souhaitez désigner une langue comme langue du journal par défaut, sélectionnez le bouton radio situé à côté.
  7. Cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal