Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques (onglet Barre d'état)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet Barre d'état ?
- DansFactoryTalk View Studio, ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletBarre d'état.
Utilisez l'onglet
Barre d'état
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
pour sélectionner les éléments qui s'affichent dans la barre d'état et modifier leur info-bulle.Pour changer l'apparence de la barre d'état, cliquez sur l'onglet
Général
.Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet
Barre d'état
.Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher le panneau | Chaque élément de la liste représente un panneau affiché dans la Barre d'état. Pour inclure un élément dans la barre d'état, sélectionnez la case correspondante. |
Icône | Les icônes affichées dans cette colonne sont en lecture seule. |
Info-bulle | Laissez l'info-bulle par défaut ou saisissez une info-bulle différente pour chaque élément dans la barre d'état. Lors de l'exécution, l'info-bulle État du serveur est composée d'un texte d'info-bulle Connecté ou Déconnecté , ou les deux, suivi de deux points, de la zone et du nom du serveur. Par exemple, Zone: ConnectéeZoneLigne1:Serveur de conditionnement. Les info-bulles doivent être configurées au moment de la conception. |
Fournir une réponse