Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet États

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet États ?
  1. Dans
    FactoryTalk View Studio
    , ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
  3. Cliquez sur l'onglet
    Etats
    .
L'onglet
États
de la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
permet de configurer l'apparence des événements affichés dans le résumé des événements de diagnostics automatiques.
Utilisez cet onglet pour choisir une couleur pour différents états d'événement, ce qui aide l'opérateur à décider quels événements nécessitent l'attention la plus immédiate.
Lorsque vous choisissez les couleurs, sélectionnez des couleurs qui procurent un grand contraste, comme du texte noir sur un fond blanc. Évitez les combinaisons peu contrastées, comme un texte bleu sur un fond noir.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet
États
.
Paramètre
Description
Text
Couleur du texte du message de l'événement.
Arrière-plan
La couleur de l'arrière-plan sur lequel le texte du message de l'événement s'affiche.
Choisissez une couleur qui porte le regard sur le texte et fournit un bon contraste pour faciliter l'identification. Par exemple, sélectionnez la couleur rouge comme couleur de fond pour tout état d'événement que vous voulez que l'opérateur reconnaisse comme urgent. Ce paramètre n'affecte pas la couleur d'arrière-plan de la liste des événements. Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan de l'ensemble de la liste des événements, utilisez l'onglet
Général
à la place de l'onglet
États
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal