Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques (onglet Général)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques (onglet Général ?)
- DansFactoryTalk View Studio, ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
- Double-cliquez sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez surPropriétés.
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
permet de modifier le mode d'affichage des informations dans le résumé des événements de diagnostics automatiques et la manière dont les opérateurs interagissent avec ces informations lors de l'exécution.Le tableau suivant présente les paramètres de l'onglet
Général
.Paramètre | Description |
|---|---|
Show | Les cases à cocher de cette zone permettent de contrôler l'affichage des éléments d'interface dans le résumé des événements de diagnostics automatiques. |
En-têtes de colonne | Pour afficher les en-têtes de colonne, cochez cette case. Pour masquer les en-têtes de colonne, décochez cette case. |
Lignes de la grille | Pour afficher des lignes de grille entre les rangées et les colonnes dans la liste des événements, cochez cette case. Pour masquer les lignes de la grille, décochez cette case. |
Barre de défilement horizontale | Pour afficher une barre de défilement horizontale si les informations affichées dans le résumé des événements de diagnostics automatiques sont plus larges que l'objet résumé des événements de diagnostics automatiques, cochez cette case. Si les informations affichées en dehors de la zone visible de l'objet ne sont pas pertinentes pour l'opérateur, ou si le défilement de la liste des événements masque des informations importantes qui doivent toujours rester visibles, décochez cette case. |
Barre de défilement verticale | Pour afficher une barre de défilement verticale si les informations affichées dans le résumé des événements de diagnostics automatiques sont plus volumineuses que l'objet résumé des événements de diagnostics automatiques, cochez cette case. Si les informations affichées en dehors de la zone visible de l'objet ne sont pas pertinentes pour l'opérateur, ou si le défilement de la liste des événements masque des informations importantes qui doivent toujours rester visibles, décochez cette case. |
Volet Détails | Pour afficher le volet Détails, cochez cette case. Pour masquer le volet Détails, décochez cette case. |
Barre d'outils | Pour afficher la barre d'outils, cochez cette case. Pour masquer la barre d'outils, décochez cette case. |
Barre d'état | Pour afficher la barre d'état en bas du résumé des événements de diagnostics automatiques, cochez cette case. Pour masquer la barre d'état, désélectionnez cette case à cocher. |
Info-bulles | Pour afficher les info-bulles des boutons de la barre d'outils, cochez cette case. Pour masquer les info-bulles des boutons de la barre d'outils, décochez cette case. |
En-têtes de colonne | Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence des en-têtes de colonne dans le résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan pour les en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur pour choisir une couleur appropriée selon les besoins. Pour une meilleure visibilité, choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur du texte des en-têtes de colonne. |
Couleur du texte | Pour sélectionner une couleur pour le texte des en-têtes de colonne, cliquez sur la case de couleur pour choisir une couleur appropriée selon les besoins. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur de fond des en-têtes de colonne. Les niveaux de contraste peuvent varier d'un écran à l'autre. Choisissez donc des combinaisons très contrastées, comme le noir et le blanc. |
Texte de ligne | Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence du texte dans les lignes de la liste des événements dans le résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Sélection de la couleur d'avant-plan | Pour sélectionner une couleur de texte dans les éléments qui sont choisis dans la liste des événements, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Sélection de la couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur pour l'arrière-plan des éléments qui sont choisis dans la liste des événements, cliquez sur la boîte de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Police | Pour sélectionner une police pour le texte des lignes de la liste des événements, cliquez sur le bouton Parcourir . |
Grille | Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence de la grille dans la liste des événements du résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan de la liste des événements dans le résumé des événements de diagnostics automatiques, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Couleur de ligne | Pour sélectionner une couleur des lignes de grille horizontales et verticales dans la liste des événements du résumé des événements de diagnostics automatiques, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Volet Détails | Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence des informations affichées dans le volet Détails en bas du résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan pour le volet Détails, cliquez sur la boîte de couleur pour choisir une couleur appropriée selon les besoins. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur du texte dans le volet Détails. |
Couleur du texte | Pour sélectionner une couleur du texte qui s'affiche dans le volet Détails, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur de fond du volet Détail. Ne perdez pas de vue que les niveaux de contrastes peuvent différer selon les moniteurs, ainsi choisissez des combinaisons à contraste élevé comme du noir et blanc. |
Police | Pour sélectionner une police pour le texte dans le volet Détails, cliquez sur le bouton Parcourir .Choisissez une police qui est conçue pour un affichage écran. Evitez des polices décoratives qui sont difficiles à lire en petites tailles. |
Hauteur | Pour dimensionner le volet Détails, saisissez une valeur en pourcentage pour la taille du volet Détails par rapport à l'objet résumé des événements de diagnostics automatiques, ou utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas afin de définir la valeur. |
Barre d'outils | Les paramètres de cette zone contrôlent l'aspect de la barre d'outils affichée en haut du résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan pour les boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Couleur du texte | Pour sélectionner une couleur du texte de la légende des boutons de la barre d'outils, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Police | Pour sélectionner une police pour le texte de la légende des boutons de la barre d'outils, dans la liste des polices, sélectionnez la police que vous souhaitez utiliser. Choisissez une police qui est conçue pour un affichage écran. Evitez des polices décoratives qui sont difficiles à lire en petites tailles. |
Taille d'icône | Pour sélectionner une taille pour les icônes de la barre d'outils, dans la liste des tailles d'icônes, choisissez la taille de police que vous souhaitez utiliser. Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les terminaux sur l'écran tactile. |
Barre d'état | Les paramètres de cette zone contrôlent l'apparence de la barre d'état qui s'affiche en bas du résumé des événements de diagnostics automatiques. |
Couleur d'arrière-plan | Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan de la barre d'état, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Couleur du texte | Pour sélectionner une couleur du texte de la barre d'état, cliquez sur la case de couleur afin de définir une couleur appropriée selon les besoins. |
Police | Pour sélectionner une police pour le texte de la barre d'état, dans la liste des polices, choisissez la police que vous souhaitez utiliser. La taille de la police est définie automatiquement, en fonction de celle des icônes de la barre d'état. |
Taille d'icône | Pour sélectionner une taille des icônes de la barre d'état, dans la liste des tailles d'icônes, choisissez la taille de police que vous souhaitez utiliser. La taille des icônes détermine la hauteur de la barre d'état et la taille de la police du texte de la barre d'état. Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les terminaux sur l'écran tactile. |
Fournir une réponse