Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques (onglet Colonne)
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques - onglet Colonne ?
- DansFactoryTalk View Studio, ajoutez un objet Résumé des événements de diagnostics automatiques à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des événements de diagnostics automatiques, puis cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletColonne.
Utilisez l'onglet
Colonnes
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des événements de diagnostics automatiques
pour modifier les colonnes à afficher et configurer leur apparence dans le résumé des événements de diagnostics automatiques.Le tableau suivant présente les options de
l'onglet Colonne
.Paramètre | Description |
|---|---|
Ajouter et supprimer des colonnes dans la liste d'événements | Les colonnes en haut de la liste des événements représentent certains des champs de données du résumé des événements de diagnostics automatiques. L'ensemble des champs de données sont affichés dans le panneau Détails, mais vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez faire apparaître dans la liste d'événements : |
Modifier l'agencement des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur | Pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes sont affichées dans la liste d'événements, cliquez sur un nom de colonne dans la liste, puis sur les boutons de Déplacer vers le haut ou de Déplacer vers le bas pour déplacer le nom de la colonne en haut ou en bas dans la liste. |
Changer le texte de l'en-tête de colonne | Pour modifier l'en-tête d'une colonne, sélectionnez un nom de colonne dans la liste Texte d'en-tête puis entrez un nom dans la zone de texte.Le texte que vous entrez dans la boîte Texte d'en-tête ne remplace par le nom d'origine de la colonne dans la liste de colonnes ou sur les onglets Filtres d'affichage ou Tri . |
Modifier la largeur des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur | Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste, puis saisissez un nombre dans la zone Largeur pour modifier la largeur des colonnes dans la liste des événements. Par exemple, augmentez la largeur de la colonne si vous prévoyez que le texte de la colonne sera long, ou inversement. |
Changer l'alignement des colonnes | Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste, puis cliquez sur la case Aligner pour sélectionner l'alignement dans lequel vous souhaitez que les informations s'affichent dans la colonne. |
Changer le format des informations affichées dans les colonnes | Dans la liste de Formats , sélectionnez le format pour les informations dans la colonne. |
Afficher les secondes pour tous les horodatages | Cliquez et sélectionnez dans la liste le type d'horodatage à afficher dans le résumé des événements de diagnostics automatiques :
Les propriétés d'horodatage doivent être configurées au moment de la conception. |
Fournir une réponse