Utiliser l'explorateur de l'état des alarmes pendant l'exécution
Utilisez l'Explorateur d'état des alarmes pour parcourir les zones, et puis les sources d'alarme dans les zones. Les zones organisent et subdivisent une application réseau distribuée en parties logiques ou physiques. Par exemple, des zones distinctes peuvent chacune correspondre à une ligne de fabrication différente dans une installation, à différentes usines situées à divers endroits ou à différents processus de fabrication.
Les zones ne sont pas accessibles avec des applications de poste local.
Une fois que vous avez trouvé les sources d'alarme souhaitées, vous pouvez visualiser leur état ou sélectionner une alarme et ensuite visualiser ses détails.
Fournir une réponse