Explorateur d'état des alarmes

L'
Explorateur de l'état des alarmes
est un objet graphique qui permet aux opérateurs d'afficher et de modifier l'état des alarmes dans une application. La liste des alarmes peut être filtrée par le nom d'alarme et par l'état, et une ou plusieurs alarmes peuvent être activées, désactivées, supprimées ou leur suppression annulée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal