Utiliser les caractères génériques pour spécifier plusieurs sources d'événements (Résumé)

Plusieurs sources d'événements peuvent être spécifiées à l'aide des caractères génériques
?
et
*
comme suit :
  • L'astérisque
    *
    dans un nom d'alarme représente zéro caractères ou plus et peut apparaître au milieu ou à la fin du nom d'alarme. Par exemple,
    Débordement*Réservoir
    représente toutes les alarmes qui commencent avec
    Débordement
    et se terminent par
    Réservoir.
  • Le point d'interrogation
    ?
    représente un zéro ou un caractère et peut apparaître au milieu ou à la fin du nom d'alarme. Par exemple,
    Débordement?Réservoir
    représente toutes les alarmes qui commencent avec
    Débordement
    et se terminent par
    Réservoir
    avec un caractère entre
    Débordement
    et
    Réservoir
    , comme Débordement1Réservoir, Débordement2Réservoir, DébordementXRéservoir.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal