À propos du modèle d'objet Bannière d'alarmes et d'événements

Utilisez le modèle d'objet pour contrôler de manière programmatique ce qu'un opérateur peut voir et faire dans l'objet Bannière de FactoryTalk Alarm and Event. Le modèle d'objet vous permet de :
  • Contrôler l'accès aux valeurs des colonnes pour la ligne actuellement sélectionnée.
  • Produire des événements quand l'utilisateur clique ou double-clique sur une ligne.
  • Exposer ou dissimuler les opérations qui affectent le système d'alarmes et d'événements :
    • Accuser réception des alarmes.
    • Désactivation ou activation de la sonnerie de l'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal