Nom entièrement qualifié de l'alarme

Un nom d'alarme entièrement qualifié reflète l'association d'un élément de données particulier (par exemple, un point, un membre de point, un élément de tableau ou un bit de point) à une condition d'alarme. Un nom d'alarme entièrement qualifié spécifie le chemin vers les éléments de données et inclut le nom de la condition d'alarme.
Le format varie pour les alarmes basées sur les points de serveur, les alarmes d'instructions Logix et les alarmes basées sur les points Logix.
Alarmes de serveur basées sur les points
Le format est le suivant :
  • /
    AreaPath
    :
    ServerName
    ::
    AlarmName
  • /
    AreaPath
    :
    ServerName
    :
    GroupPath
    ::
    AlarmName
où
  • AreaPath
    représente une zone dans l'application où l'alarme est définie. Il comprend le chemin de l'application et de la zone, mais pas le nom de l'application.
  • ServerName
    représente le nom du serveur dans lequel l'alarme est définie.
  • GroupPath
    représente un groupe dans la zone ou l'application où l'alarme est définie. Il comprend l'application, le chemin de la zone, le chemin du groupe, mais pas le nom de l'application.
  • AlarmName
    représente un nom d'alarme unique.
Exemples :
  • /Area1:FTAEServer1::Alarm1
  • /Area2:FTAEServer2:Group1::Alarm2
  • /:FTAEServer3::Alarm3
Alarmes d'instruction Logix
Le format est le suivant :
/
AreaPath
:
ServerName
::[
ShortcutName
]
ProgramPath
.
AlarmName
où
  • AreaPath
    représente une zone dans l'application où l'alarme est définie. Il comprend le chemin de l'application et de la zone, mais pas le nom de l'application.
  • ServerName
    représente le nom du serveur dans lequel l'alarme est définie.
  • ShortcutName
    représente le nom du raccourci vers le périphérique.
  • ProgramPath
    représente le chemin du programme de l'application Logix Designer où l'alarme est définie.
  • AlarmName
    représente le nom de l'alarme d'instruction définie dans l'application Logix Designer.
Exemple :
  • /Area1:FTLinx::[CLX]Program:LineProgram.Alarm1
Les alarmes basées sur les points Logix
Le format est le suivant :
[
ShortcutName
]
ProgramPath
.
TagName
@Alarms.
AlarmName
où
  • ShortcutName
    représente le nom du raccourci vers le périphérique.
  • ProgramPath
    représente le chemin du programme de l'application Logix Designer où l'alarme est définie.
  • TagName
    représente le nom du point source pour les alarmes basées sur les points Logix. Il peut s'agir d'un point scalaire, tel que BOOL, DINT ou REAL, d'un membre de structure ou d'un élément de tableau.
  • @Alarms
    est une chaîne constante qui indique que l'alarme actuelle est une alarme basée sur un point Logix.
  • AlarmName
    représente le nom de l'alarme qui est définie dans l'application Logix Designer. Il peut contenir des attributs d'alarme qui représentent les conditions d'alarme individuelles configurées sur un contrôleur. Pour plus d'informations sur les attributs d'alarme, consultez l'aide de Logix Designer.
Exemples :
  • [CLX]Program:MainProgram.InputAlarmTag1@Alarms.Alarm1
  • [CLX]InputAlarmTag2@Alarms.Alarm2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal