TopStaleness

Obtient les 10 premières alarmes ayant la plus longue durée d'état active sur une période donnée.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/top-staleness/{serverName}/{timeBegin}/{timeEnd}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres TopStaleness.
Paramètres
Descriptions
Nom du serveur
Nom du serveur cible FactoryTalk Alarms and Events, OPC UA ou OPC DA
TimeBegin
Heure de début
TimeEnd
Heure de fin
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres
Descriptions
Éléments
Il s'agit d'un objet tableau comprenant les propriétés suivantes :
  • AlarmName
  • Périmé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal