TopFrequency

Obtient le nombre des 10 premières alarmes dont l'état a été modifié le plus fréquemment à partir du portail d'état du système FactoryTalk.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/top-frequencies/{serverName}/{timeBegin}/{timeEnd}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres TopFrequency.
Paramètres
Descriptions
Nom du serveur
Nom du serveur cible FactoryTalk Alarms and Events, OPC UA ou OPC DA
TimeBegin
Heure de début de la requête
TimeEnd
Heure de fin de la requête
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres
Descriptions
Éléments
Il s'agit d'un objet tableau comprenant les propriétés suivantes :
  • Proportion
    Rapport entre cette alarme et le nombre total d'alarmes
    Cette propriété sera disponible dans une version ultérieure.
  • Nom
    Nom d'alarme
  • Quantité
    Compteur d'alarme
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal