Serveurs

Obtient la liste des serveurs d'une application spécifique à partir du portail d'état du système FactoryTalk.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/servers/{applicationName}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres Servers.
Paramètres
Descriptions
ApplicationName
Nom de l'application à partir de l'interface GetApplications
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres
Descriptions
ApplicationName
Nom de l'application à partir de l'interface GetApplications
ServerList
Il s'agit d'un objet tableau comprenant les propriétés suivantes :
  • Nom du serveur
  • État du serveur
    0 : Exécution
    1 : Chargement
    2 : Exception
  • Nom de l'ordinateur serveur
  • État de l'ordinateur serveur
  • Type de serveur
    0 : Serveur HMI
    1 : Serveur d'alarmes
    2 : Serveur de données
    3 : Serveur OPC DA
    4 : Serveur OPC UA
    5 : Serveur Historian SE
    6 : Serveur Historian ME
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal