Connexion
Connectez-vous au portail d'état du système FactoryTalk et obtenez le jeton d'accès.
Méthode de la demande
- POST
URI
- api/v1/auth/login
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres Login.
Paramètres | Descriptions |
|---|---|
Nom d'utilisateur | Compte utilisateur FactoryTalk |
Mot de passe | Mot de passe du compte utilisateur FactoryTalk |
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres | Descriptions |
|---|---|
UserName | Compte utilisateur FactoryTalk |
AccessToken | Valeur de jeton renvoyée |
Fournir une réponse