DBName

Obtient le nom de la base de données des alarmes à partir du portail d'état du système FactoryTalk.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/dbname/{serverName}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres DBName.
Paramètres
Descriptions
Nom du serveur
Nom du serveur cible FactoryTalk Alarms and Events, OPC UA ou OPC DA
Valeurs renvoyées
Il renverra le nom de la base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal