Connexions

Obtient la liste des connexions IHM à partir du portail d'état du système FactoryTalk.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/hmi/connections/{serverName}/{hostName}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres Connections.
Paramètres
Descriptions
Nom du serveur
Nom du serveur IHM cible
HostName
Nom de l'ordinateur du serveur IHM
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres
Descriptions
ConnectionList
Il s'agit d'un objet tableau comprenant les propriétés suivantes :
  • Nom du serveur
  • Nom de l'ordinateur serveur
  • Adresse IP de l'ordinateur client
  • Nom de l'ordinateur client
  • Message de connexion
  • Durée de la connexion
  • État de la connexion
  • Durée de la connexion en secondes
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal