Applications

Obtient la liste des applications en cours.
Méthode de la demande
  • GET
URI
  • api/v1/applications
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres Applications.
Paramètres
Descriptions
Nom d'utilisateur
Compte utilisateur FactoryTalk
Mot de passe
Mot de passe du compte utilisateur FactoryTalk
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres
Descriptions
ApplicationList
Il s'agit d'un objet tableau comprenant les propriétés suivantes :
  • FullName
    Nom de l'application
  • Abnormal
    État de l'application, par exemple, vrai ou faux
  • ApplicationState
    0 : NotSet, 1 : IsNormal, 2 : IsAbnormal
    Cette propriété sera disponible dans une version ultérieure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal