AlarmSummary
Obtient le résumé des alarmes à partir du portail d'état du système FactoryTalk.
Méthode de la demande
- GET
URI
- api/v1/alarm/summary/{serverName}
Paramètres
Le tableau suivant identifie les paramètres AlarmSummary.
Paramètres | Descriptions |
|---|---|
Nom du serveur | Nom du serveur cible FactoryTalk Alarms and Events, OPC UA ou OPC DA |
Valeurs renvoyées
Le tableau suivant identifie les valeurs renvoyées au format JSON.
Paramètres | Descriptions |
|---|---|
Données | Il s'agit d'un objet comprenant les propriétés suivantes :
|
Fournir une réponse