(Accès interactif) Processus

Cette section affiche une liste de tous les processus en cours. Ils peuvent être arrêtés en cliquant sur le bouton
Terminer les processus
.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
fournit un
Gestionnaire de processus
qui vous aide à identifier les processus en cours d’exécution sur les dispositifs distants, le pourcentage d’utilisation du CPU et l’utilisation de la mémoire.
Pour accéder au
Gestionnaire de processus
, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    est connecté au dispositif distant.
  2. Accédez à
    Explorateur
    Vue du domaine
    VPN
    Processus
    .
    Ou
    Explorateur
    Vue du domaine
    Accès interactif (Tools)
    Processus
    .
    NOTE: Il n’est pas possible d’accéder à la fonction
    Processus
    via
    Accès interactif (Web uniquement)
    .
  3. Le bouton
    Terminer les processus
    s’active.
    NOTE: Utilisez le bouton
    Terminer les processus
    pour arrêter n’importe quel processus selon vos besoins.
    NOTE: Sur les dispositifs intégrés, les restrictions de sécurité sont toujours activées dans le Runtime. Par conséquent, le bouton
    Terminer les processus
    est désactivé et les processus en cours d’exécution ne peuvent pas être arrêtés. Consultez sécurité de la configuration Runtime pour plus de détails.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal