(Accès interactif) Journal
Cette section répertorie toutes les opérations effectuées à l’aide de l’outil
Accès interactif
. Cela vous permet d’afficher et d’exporter tous les journaux de connexion et la liste des activités exécutées pendant les sessions d’assistance à distance. Il est possible d’établir plusieurs connexions simultanément à partir du même outil Accès interactif
car chaque dispositif est instancié.En fait, la section
Journal
affiche les opérations effectuées par tous les dispositifs connectés. Néanmoins, l’outil Accès interactif
génère autant de journaux que le nombre de dispositifs connectés et les stocke dans un dossier auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton Ouvrir le dossier des journaux
.
NOTE:
Ce même dossier comprend également les journaux d’opérations générés par d’autres Tools, mais ces derniers ne comportent pas de bouton directement lié à ce dossier. Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools pour plus d’informations à ce sujet.
FactoryTalk® Remote Access™
Sur les dispositifs Linux, vous pouvez exporter les journaux de connexion au format .txt en cliquant sur le bouton
Exporter les journaux du dispositif
. Ces journaux contiennent les informations affichées dans la section Journal
.Chaque nom de fichier journal se compose d’un identifiant de dispositif unique et d’un dernier chiffre (pouvant comporter des décimales) compris entre 1 et 3.
NOTE:
Le dernier chiffre suivant l’identifiant de dispositif unique correspond à la version du fichier journal. En effet, chaque fichier journal de plus de 1 Mo est écrasé et son numéro de version est progressivement mis à jour.
Étant donné qu’il n’est pas toujours possible d’enregistrer les opérations associées à un dispositif, un journal générique
DeviceConnectionApplet
enregistre toutes les opérations d’applet chaque fois qu’aucun dispositif n’est connecté.Le dossier journal peut stocker des fichiers journaux d’une taille maximale de 10 Mo.
Fournir une réponse