Lignes de commande Runtime
Vous pouvez lancer le programme
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli
en saisissant quelques lignes de commande dans votre invite de commande.
NOTE:
Les paramètres de ligne de commande ne sont pris en charge que sur les systèmes suivants :
Linux Ubuntu 22 et Windows
.
NOTE:
Légende du code renvoyé :
- Sortie standard: Informations de sortie suivant une entrée dans la ligne de commande.
- État de sortie: La commande saisie dans le fichierFactoryTalkRemoteAccessRuntimeClia été correctement exécutée et est imprimée dans les journaux.
Paramètres | Description |
|---|---|
--connect | Connectez Runtime aux serveurs FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect . |
--disconnect | Déconnectez Runtime des serveurs FactoryTalk® Remote Access™ |
--showChat | Ouvrez la fenêtre de chat d’assistance. |
--hideChat | Masquez la fenêtre de chat d’assistance. |
--showKeyboard | Ouvrez le clavier système. |
--hideKeyboard | Fermez le clavier système. |
--openWebUI | Ouvrez Windows Runtime via une page Web. |
--remoteAccessServiceConnected | Consultez l’état de connexion de Runtime. Sortie standard :
État de sortie :
|
--remoteAccessSessionCount | Consultez le nombre de superviseurs distants connectés au Runtime à partir de FactoryTalk® Remote Access™ Sortie standard :
État de sortie :
|
--getAnonymousID | Affichez l’ID et le mot de passe requis pour enregistrer un dispositif Runtime sur un domaine. État de sortie :
|
--requestAssistance | Activez une demande d’assistance. Si L’utilisateur doit fournir des coordonnées lors de la demande d’assistance est activé, vous devez fournir trois paramètres supplémentaires qui correspondent aux champs <name> , <contact> et <description> .État de sortie :
|
--closeAssistance | Fermez une demande d’assistance. État de sortie :
|
--getRequestAssistanceStatus | Consultez l’état d’une demande d’assistance. Sortie standard :
État de sortie :
|
--canRequestAssistance | Vérifiez si une demande d’assistance peut être ouverte. Sortie standard :
État de sortie :
|
--exportConnectionLog | Exportez les journaux de connexion. Indiquez les paramètres des journaux --fromDate , --toDate et --outputDirectory .
NOTE:
Si vous sélectionnez une plage de dates non valide, les journaux exportés ne renverront aucun résultat.
NOTE:
Assurez-vous que le compte virtuel FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService dispose de l’autorisation d’écriture dans le dossier de téléchargement du journal.
État de sortie :
|
--setRuntimePassword suivi du <password> que vous souhaitez configurer. | Configurez un mot de passe pour accéder à Windows Runtime.
NOTE:
Consultez Installation et configuration d’Ubuntu 22 Runtime pour plus d’informations sur la configuration d’un mot de passe.
État de sortie :
|
--unsetRuntimePassword | Supprimer un mot de passe précédemment défini pour accéder à Windows Runtime État de sortie :
|
--quit | Déconnectez Runtime en cours d’exécution. |
--version | Consultez la version de Runtime. |
-h, --help | Consultez la liste des commandes actuellement disponibles. |
Exemples
Le
path
identifie le chemin d’installation de Runtime. Par exemple : C:\Program Files (x86)\Rockwell Automation, Inc\FactoryTalk Remote Access\Runtime\
.Paramètres | Description |
|---|---|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --connect | Connectez Runtime aux serveurs FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect . |
"\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --disconnect | Déconnectez Runtime des serveurs FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showChat | Ouvrez la fenêtre de chat d’assistance. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideChat | Masquez la fenêtre de chat d’assistance et déconnectez Runtime du service d’assistance à distance. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showKeyboard | Ouvrez le clavier système. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideKeyboard | Fermez le clavier système. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --openWebUI | Ouvrez Windows Runtime via une page Web. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessServiceConnected | Consultez l’état de connexion de Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessSessionCount | Consultez le nombre de superviseurs distants connectés au Runtime à partir de FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getAnonymousID | Affichez l’ID et le mot de passe requis pour enregistrer un dispositif Runtime sur un domaine. L’exemple suivant montre comment interroger Runtime via le paramètre --getAnonymousID à l’aide de .NET :
|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance | Activez une demande d’assistance. Si L’utilisateur doit fournir des coordonnées lors de la demande d’assistance est activé, vous devez fournir trois paramètres supplémentaires qui correspondent aux champs Nom , Coordonnées et Description .Exemple : "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance --name "John Doe" --contact "john.doe@email.com" --description "A brief description of the problem" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --closeAssistance | Fermez une demande d’assistance. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getRequestAssistanceStatus | Consultez l’état d’une demande d’assistance. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --canRequestAssistance | Vérifiez si une demande d’assistance peut être ouverte. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog | Exportez les journaux de connexion. Indiquez les paramètres des journaux --fromDate , --toDate et --outputDirectory .Exemple : "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog --fromDate "2020-06-06" --toDate "2020-06-07" --outputDirectory "/tmp" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword | Configurez un mot de passe pour accéder à Windows Runtime. Par exemple : "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword <password> |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --unsetRuntimePassword | Supprimez un mot de passe précédemment défini pour accéder à Windows Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --quit | Déconnectez Runtime en cours d’exécution. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --version | Consultez la version de Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" -h, \FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --help | Consultez la liste des commandes actuellement disponibles. |
Fournir une réponse