Stockage des journaux

Les actions effectuées par les Tools sont suivies dans des journaux. Ces journaux sont disponibles dans chaque dossier associé à l’outil.

Tools

Le chemin général est
%localAppData%/Rockwell Automation/FactoryTalk Remote Access/Tools/<ApplicationName>_log_<device-if-any>_(1|2|…).txt
Par exemple :
  • Outils
    Accès interactif
     :
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceConnectionApplet_log_xxxx.txt
  • Outils
    Configuration du dispositif
     :
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceSetup_log_xxxx.txt
  • Outils
    Paramètres de connexion
     :
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessSettings_log_xxxx.txt

Runtime pour les PC

Le chemin général est le suivant :
%ProgramData%/<CompanyName>/<ProductName>/<ComponentName>/<ApplicationName>_log_xxxx.txt
Par exemple, pour les systèmes Windows :
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeService_log_1.txt
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeUI_log_1.txt
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeHelper_log_1.txt
Sur les systèmes Linux, les espaces doivent être remplacés par des traits de soulignement.

Runtime pour les dispositifs

Vous pouvez trouver les journaux Runtime dans l'instance de System Manager de votre dispositif dans la section
Diagnostics
ou dans l'outil
Accès interactif
, dans la section
Journal
.
NOTE: Reportez-vous au manuel de System Manager ou (Accès interactif) Journal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal