Comment établir une connexion VPN avec un dispositif distant
Vous pouvez établir une connexion avec un dispositif distant via un VPN, les ports série ou USB.
Connexion VPN
Pour établir une connexion VPN entre et Runtime installé sur le dispositif distant :
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Accédez àet sélectionnez .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Parcourez le volet de domaine sur la gauche et sélectionnez le dispositif pour lequel vous souhaitez établir une connexion série.
- Au-dessus du volet de droite, sélectionnez le boutonVPN.
- L’outilAccès interactifs’ouvre. SélectionnezConnexion.
- Dans l’ongletVPN, vous pouvez sélectionner :
- Détails de connexion: Détails en lecture seule sur la connexion VPN entre Runtime et le dispositif.
- Détails du trafic VPN: Détails en lecture seule sur le trafic envoyé et reçu, triés par adresse IP.
- Configuration IP: Sélectionnez la manière dont vous souhaitez qu’une adresse IP du LAN virtuel soit attribuée entreL’adresse IP du LAN virtuel a été attribuée par Runtime (par défaut)etL’adresse IP du LAN virtuel a été attribuée manuellement.
NOTE:
Sur les dispositifs Ubuntu 22, la connexion VPN ne s’exécute pas si le
Démarrage sécurisé UEFI
est activé.Runtime libère des adresses IP aléatoires dans une plage donnée de son réseau et construit un cache ARP. Chaque adresse IP libérée au sein d’un même réseau qui n’est associée à aucune adresse MAC sera attribuée à l’adaptateur de réseau virtuel VPN.
NOTE:
Les adresses de liaison locale peuvent ne pas être uniques au-delà de leur segment de réseau.
Si le réseau d’automatisation utilise des adresses de liaison locale appartenant à la classe 169.254.0.0/16, l’adaptateur VPN attribue une adresse IP compatible avec le réseau conformément aux spécifications fournies par le protocole de liaison locale lui-même.
Si le réseau Runtime expose davantage d’adresses IP de différentes classes, une interface virtuelle sera attribuée à plusieurs adresses IP, chacune compatible avec sa classe.
Pour définir un intervalle d’adresses IP :
- Accédez à Windows Runtime installé sur le dispositif distant.NOTE: Consultez Installation et configuration de Windows Runtime pour plus d’informations sur l’installation de Runtime.
- Sélectionnez l’onglet de configurationVPN.
- Cochez l’entréeVPN.
- Cliquez surConfigurer.
- LePool d’IP statiques VPNs’ouvre. Saisissez une ou plusieurs plages d’adresses IP dans les champsDeetÀ. Vous pouvez également saisir leMasquede sous-réseau.
NOTE:
La vérification des conflits liés aux adresses IP nouvellement générées n’est pas effectuée automatiquement et incombe donc à l’utilisateur.
Fournir une réponse