Exemple d’application de service personnalisé
Le service
Personnalisé
vous permet d’entrer une ligne de commande qui inclut un chemin d’accès au répertoire d’une application spécifique sur le dispositif de l’utilisateur et de l’exécuter directement via une boîte de dialogue.- Dans , sélectionnez le sous-dispositif.
- Dans le volet de droite, développez la sectionServicespour afficher tous les services du sous-dispositif.
- Dans le voletServices, créez ou modifiez un servicePersonnaliséexistant en cliquant respectivement sur l’icôneplus entouréou l’icône decrayon.
- Si ce n’est pas déjà fait, définissez le .
- Dans le champAction personnalisée, entrez le chemin d’accès au répertoire, le nom et l’extension du fichier de l’application à exécuter. Référez-vous à l'exemple suivant :SSH via PuTTY"<executable>" -ssh <user>@<address>"putty.exe" -ssh root@192.168.10.2
- Cliquez surLancer.L’outil d’Accès interactifétablit automatiquement une connexion VPN avec le dispositif auquel le sous-dispositif est connecté. Vous pouvez accéder au sous-réseau du dispositif, atteindre le sous-dispositif et exécuter son service.
Fournir une réponse