Ajouter un service
- Dans, accédez à la section .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Dans le volet Domaine (à gauche), sélectionnez le sous-dispositif.
- Dans le voletServiceà droite, cliquez sur le boutonplus entouré.
- Une fenêtre de dialogueCréer un services’ouvre. Remplissez tous les champs obligatoires :
- Nom: Nom du sous-dispositif. À moins qu’il ne soit renommé par l’utilisateur, il correspond auType de service.
- Type de service:
- Personnalisé: Exécute une application à l’aide d’une ligne de commande que vous saisissez dans la zone de texteAction personnalisée.NOTE: Reportez-vous à Exemple d’application de service personnalisé pour afficher l’exemple d’applicationSSH via PuTTY.NOTE: Si leType de serviceest défini surPersonnalisé, les paramètresPortetCheminne sont pas disponibles.
- RDP: (Protocole de bureau distant) Ouvre un client Microsoft RDP à l’adresse IP spécifiée.
- HTTP: Ouvre une nouvelle fenêtre de navigation vers l’adresse IP spécifiée.
- HTTPS: Ouvre une nouvelle fenêtre de navigation vers l’adresse IP spécifiée.
- VNC: Fournit un accès au bureau distant des sous-dispositifs équipés de serveurs VNC. Consultez la rubrique Connexion VNC aux sous-dispositifs.
- Port: Port du sous-dispositif par lequel la communication est établie.NOTE: Ce paramètre est disponible si leType de serviceest défini sur les servicesRDP,HTTPouHTTPS.
- Chemin: Chemin URL du service Web.NOTE: Ce paramètre n’est disponible que si leType de serviceest défini sur les servicesHTTPouHTTPS.
Une fois que vous avez créé un service, vous pouvez le lancer. Consultez la rubrique Lancer un service.
Fournir une réponse