Ajouter une zone de sélection numérique
Créez une zone de sélection numérique pour afficher et contrôler la valeur qui détermine la vue à afficher.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .CONSEIL: Au lieu d’ajouter une variable de modèle et d’utiliser sa valeur, vous pouvez configurer un pilote de communication et importer une valeur de variable à partir d’un automate. Pour plus d’informations, consultez Pilotes de communication.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Danspropriétés:
- Créez un lien dynamique entreValeuret .
- DéfinissezValeur minimalesur1
- DéfinissezValeur maximalesur3
Fournir une réponse