Changer de vue en fonction de valeurs

Affichez différentes vues en fonction d’une valeur de variable ou de balise. Par exemple, affichez une vue lorsqu’un réservoir dépasse un certain niveau.
Lors de l’exécution, l’exemple d’application :
  • Met à jour la valeur de la balise de l’automate ou de la variable du modèle lorsque l’utilisateur sélectionne une autre vue
  • Met à jour la vue lorsque la balise de l’automate ou la variable du modèle change
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ChangeScreens.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal