Définir les options

Paramètres globaux spécifiques pour le logiciel
FactoryTalk Optix Studio
.
Les paramètres globaux incluent la langue affichée sur l’interface utilisateur, l’activation des messages de journaux, l’activation des fonctionnalités en cours de développement, l’éditeur de code par défaut pour tout code NetLogic C#, l’unité de mesure des longueurs physiques et les paramètres de contrôle de version.
  1. Dans la barre de titre de
    FactoryTalk Optix
    , sélectionnez la flèche déroulante après
    Options FactoryTalk Optix Studio
    et sélectionnez
    Options FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Dans
    Options FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez
    Optix Studio
    et remplissez les éléments suivants :
    • Langue et paramètres régionaux
      . Sélectionnez la langue de l’interface utilisateur.
    • Nouvelle langue de dénomination d’objet
      . Sélectionnez la langue à utiliser pour afficher les noms d’objets dans les info-bulles des nouveaux objets graphiques. Sélectionnez
      Anglais (États-Unis)
      ou
      Même langue que l’IDE
      .
      CONSEIL:
      Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux et des diacritiques spécifiques aux langues prises en charge dans les noms d’objet et les propriétés d’objet.
      Si vous utilisez des caractères spéciaux dans des composants visibles lors de l’exécution, assurez-vous que les dispositifs cibles incluent une police qui prend en charge ces caractères spéciaux.Consultez la rubrique Importer des polices.
    • Mode Avancé
      . Activez l’affichage des messages de journaux avancés dans le volet
      Sortie
      . La sélection du
      mode Avancé
      et le redémarrage de
      FactoryTalk Optix
      vous permettent de créer un projet
      vide
      sans contenu par défaut sur la page de démarrage.
    • Afficher les aperçus des fonctionnalités
      . Activez les fonctionnalités de
      FactoryTalk Optix Studio
      qui sont en cours de développement et peuvent créer de l’instabilité dans les projets.
    • Éditeur de code préféré
      . Définissez l’éditeur de code par défaut pour tout code NetLogic C#.
    • Unité de longueur physique recommandée
      . Définit l’unité de mesure par défaut pour les longueurs physiques.
    • Niveau de journal de FTOptix Studio
      . Définissez le niveau de journal maximal pour afficher les fichiers journaux de données et le volet
      Sortie
       :
      • Erreur
        . Messages d’erreur.
      • Avertissement
        . Messages d’avertissement.
      • Info
        . Messages d’informations.
      • Détaillé 1
        . Message détaillé de premier niveau pour le dépannage.
      • Détaillé 2
        . Message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage.
    • Style de police
      . Définissez le style de police de l’interface utilisateur sur la version de bureau de
      FactoryTalk Optix
      uniquement. Acceptez la famille de polices
      Roboto
      par défaut ou sélectionnez
      Système
      pour utiliser la police par défaut du système d’exploitation.
    • Avertissements de sécurité
      . Sélectionnez cette option pour afficher à nouveau les avertissements C# concernant l’exécution de références de sécurité critiques si vous avez précédemment sélectionné
      Ne plus afficher cet avertissement
      lors de l’affichage du message.
  3. Sélectionnez
    Contrôle de version
    et sous
    Configuration utilisateur du contrôle de version
    , remplissez les éléments suivants :
    • Nom d’utilisateur
      . Nom d’utilisateur du compte utilisateur connecté lorsqu’un projet est stocké dans un référentiel de contrôle de version.
    • E-mail utilisateur
      . Adresse e-mail du compte utilisateur connecté lorsqu’un projet est stocké dans un référentiel de contrôle de version.
    • Sous
      Fournisseurs du contrôle de version et ID
      , dans
      Sélectionner un fournisseur
      , sélectionnez le fournisseur à utiliser et sélectionnez
      Ajouter une identité
      . Après la connexion à l’aide de vos informations d’identification, le fournisseur sélectionné s’affiche sous
      Connexion d’identité du fournisseur
      avec le nom d’utilisateur de l’utilisateur connecté.
  4. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal