Importer des polices
Vous pouvez configurer votre
Application FactoryTalk Optix
pour qu’elle utilise des polices personnalisées au format TTF
ou OTF
. Pour utiliser une police autre que celle par défaut, importez-la dans le projet pour la rendre disponible en tant que propriété d'un objet.
CONSEIL:
Si vous utilisez .
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, au lieu d’effectuer cette procédure, vous pouvez copier des fichiers de polices TTF
ou OTF
personnalisés dans le dossier ProjectName
\ProjectFiles\Font- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Parcourir les fichiers de projet
- DansFichiers de projet, sélectionnez.Importer des fichiers
- Accédez à la police à importer, sélectionnez-la et cliquez surOuvrir.Vérifiez que la police sélectionnée pour le projet est disponible sur le dispositif et prend en charge les caractères requis.
- FermezFichiers de projet.CONSEIL: Pour modifier la famille de polices, l’épaisseur, l’italique, la taille et la couleur, reportez-vous à la section Feuille de style.
La police est maintenant disponible dans les propriétés
Famille de polices
des objets.police
Fournir une réponse