Modifier un NetLogic
Modifiez le code NetLogic à l'aide d'un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour modifier un NetLogic
- DansVue de projet, double-cliquez sur un objet NetLogic.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliserVisual Studio®2022 ouVisual Studio Codecomme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Dans l'éditeur de code externe, modifiez le code NetLogic et enregistrez le fichier.CONSEIL:Vous pouvez exposer des méthodes personnalisées en ajoutant des déclarations telles que :[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Fournir une réponse