Installer des packages NuGet dans Visual Studio Code

Installez les packages NuGet en utilisant l'extension NuGet Gallery.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio Code
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser
    Visual Studio®
     2022 ou
    Visual Studio Code
    comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  3. Dans Visual Studio Code, installez l’extension NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
  4. Dans NuGet Gallery, installez les packages NuGet nécessaires.
  5. Enregistrez le fichier
    CSPROJ
    .
  6. Compilez le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal