Créer une méthode OPC UA

Créez une méthode OPC UA, puis modifiez son code dans un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour créer une méthode OPC UA
  2. Dans le volet , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    NetLogic
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
    NetlogicD’exécution
    que vous avez créé et sélectionnez
    Nouveau
    Méthode
    .
    L'éditeur de code externe s'ouvre. et le code suivant est ajouté dans le NetLogic :
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (Facultatif) Renommez la méthode dans C#.
Développez le code de la méthode.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal