Exporter une application FactoryTalk Optix
Exportez une
Application FactoryTalk Optix
afin de déployer l’application sur des dispositifs cibles qui ne sont pas accessibles sur le réseau.- Sélectionnez la flèche en regard depour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez .Enregistrer
- Dans la boîte de dialogue, complétez :
- Plate-forme. Sélectionnez le système d’exploitation du dispositif cible.
- Emplacement. Saisissez le chemin d’accès à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer l’Application FactoryTalk Optix. Vous pouvez également sélectionner l’icône de dossier pour accéder au dossier.CONSEIL: Un dossier ne peut contenir qu’une seuleApplication FactoryTalk Optix. ChaqueApplication FactoryTalk Optixdoit utiliser un dossier distinct.
- (facultatif) Indiquez unMot de passepour protéger l’application exportée par mot de passe, si l’option est disponible.L’application exportée est chiffrée. Vous serez invité à saisir le mot de passe lors de l’importation de l’application dans le dispositif cible.
- SélectionnezExporter.
Une fenêtre de progression s’affiche lors de l’exportation de l'
Application FactoryTalk Optix
. Une fois l’exportation terminée, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer que l’exportation de la Application FactoryTalk Optix
a réussi à l’emplacement spécifié.exporter
Fournir une réponse